This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:两个TMS320F2.8377万S之间的通信

Guru**** 2588705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658786/tms320f28377s-communication-between-two-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

我的客户需要两个TMS320F2.8377万S之间最快的通信接口。

您能否建议哪种方式是最快的方式以及如何实施。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        USB是从F2837x设备进行通信的最快方式。 但在该设备中,USB不支持DMA,因此您需要依赖CPU。

        我们所看到的数据速率在USB和CPU主控制下大约为7-8Mbps。

    此致

    Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    其中一个选项可以是uPP接口,它是高速并行接口,在SDR模式下时钟频率为50MHz。 有关通过它连接两个TMS320F2.8377万S的信息,请参阅uPP C2000Ware示例。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    upp和USB接口是两个选项,请帮助检查EMIF是否可用于此类应用程序,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMIF不能用于此目的,因为它是唯一的主接口。 另外,我不建议使用uPP,因为下一代C2000器件将不支持此IP。 SPI可以是另一个要使用的选项。 SPI可在此器件上以50MHz运行。

    此致,

    Vivek Singh