This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:能否写入与我写入Launchxl-F2.8377万s时相同类型的C代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658792/launchxl-f28379d-can-i-write-a-same-type-of-c-code-which-i-used-to-write-to-the-launchxl-f28377s

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

大家好

由于LAUNCHTXL-F2.8377万S已不可用,我计划购买LAUNCHTXL-F2.8379万D发射台。 我怎么不熟悉将C代码写入双核设备。 我是否可以在不注意其双核架构的情况下,在LAUNCHXL-F2.8379万D Launchpad中编写和运行用于单核设备的相同类型的C代码? 请告诉我谢谢

此致,

Thilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thilesh,您好!
    我认为您应该能够为F2.8379万D的CPU1编写和运行相同类型的C代码。 请参阅C2000Ware中的示例,了解如何对双核进行编程。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vasudha

    感谢你的帮助。 我将浏览示例代码

    此致,
    Thilesh