This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:电源模块在70'C环境温度下运行时,TMS320F2.8374万s意外重置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658766/tms320f28374s-tms320f28374s-reset-unexpected-while-the-power-module-running-in-70-c-ambient-temperature

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 我的客户报告了一个TMS320F2.8374万SPTPT在电源模块在70'C环境温度下运行时意外重置。 已仔细检查了3.3V和1.2V电源(保持在正常范围内  ),并在所有未使用的ISR (包括USER_ISR)中完成了一些操作,但这些ISR中没有任何触发器。客户使用了外部12MHz OSC。

 请就以下项目发表意见:

 1)如果软件或看门狗触发重置,可以保存哪些寄存器并跟踪重置源?

 2)对于除VDD/XRS/外部时钟输入/VDD3VFL之外的硬件,应监控哪些项目?

 3)是否有任何关于温度影响重置的备注?

 4)由于外部OSC为12MHz,内部OSC为10MHz, 重置信号(XRS)持续为62us?

期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    [报价]  1)如果软件或看门狗触发重置,可以保存哪些寄存器并跟踪重置源? [/引述]

    用户可以检查RESC状态寄存器(2.15 TRM中的RESC。11.25 寄存器(偏移= 80h)[RESET = X]以了解重置的原因。

    可用于检查的其他状态寄存器是NMISHDFLG (TRM中的NMISHDFLG 2.15 .5.7 寄存器(偏移= 6小时)[RESET = 0h])

    此致,

    Vivek Singh