请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们正在将代码编辑器v 6.2 ,xds100v2与TMS320F2.8027万F一起使用。 这里的专家是否可以展示如何执行以下操作?
1) 区分TMS320F2.8027万F和TMS320F2.8027万
是否可以通过读取任何芯片ID来区分TMS320F2.8027万F和TMS320F2.8027万?
2)读取闪存ROM内容
默认情况下,代码编辑器中的“调试”模式将首先将当前项目代码加载到目标MCU的闪存中,是否可以将TMS320F2.8027万F的闪存读入PC内存?
非常感谢。