This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8034万:对I2C上的多个器件寻址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658693/ccs-tms320f28034-addressing-multiple-devices-on-i2c

部件号:TMS320F2.8034万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,C2000团队,

是否有任何示例显示I2C总线上正在寻址多个设备? 我在 C2000Ware中看到了Example_2803xI2C_EEPROM.c文件,但它似乎在I2C总线上没有多个设备。 请告诉我这是不是我们有的!

谢谢!

巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barend,

    不,这不是我们目前拥有的。 我们已经要求提供一些额外的I2C示例,但我目前还没有为您提供时间表。

    您是否对我可以帮助解决的技巧有任何具体问题?

    标记