This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关Flash2805x API的一些基本问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657830/some-basic-questions-about-flash2805x-api

主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,TI:

我目前正在使用TMS320F2805X闪存API。  阅读完TMS320F2805x闪存API之后,我想确保有一些基本的工作原理。

我使用来自controllSUITE\FLASH_API\2805x\V100\Example的示例,并将使用串行通信方法SCI对闪存进行重新编程。

程序功能如何工作? 在运行CallFlashAPI()时,如何存储所有程序数据以进行缓冲并通过SCI将其加载到此函数?

我是否可以学习任何其他文档以更好地理解Flash API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浙江

    文件: www.ti.com/.../sprabv4b.pdf
    示例:<C2000Ware>\device_support\f2805x\examples\c28\f28055_flash_kernel\</s>2805 2.8055万

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用内存复制例程之前,如何知道我的通信功能和flashAPI存储在何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浙江

    对于在闪存中编程但需要从RAM运行的功能,您需要将这些功能分配给ramfuncs,如以下示例所示。

    <C2000Ware>\libraries\flash_api\f2805x\example_ccsv5.</s>2805

    此致,
    Manoj