This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:controlCARD兼容性

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658410/tms320f28035-controlcard-compatibility

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8035万TMDSCNCD2.8035万ISOTMDSCNCD2.8035万

您好,

我希望确保TMDSDOCK2.8035万与常规(TMDSCNCD2.8035万)和隔离(TMDSCNCD2.8035万ISO) controlCARD兼容。

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    Ryan.Bishop 说:
    我希望确保 TMDSDOCK2.8035万 与常规(TMDSCNCD2.8035万)和隔离(TMDSCNCD2.8035万ISO)controlCARD兼容。

    是的,对接站与两个controlCARD非常兼容。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    Gautam的陈述是正确的。

    此外,DIMM坞站可与任何控制卡一起使用。

    请注意,一些较新的控制卡已切换到HSEC连接器(示例链接),因此我建议将HSEC坞站与这些控制卡配合使用,但有一个适配器板(适配器链接),因此较新的主板可以与DIMM坞站配合使用。


    此致,
    科迪