请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我正在使用TMDSOLARPEXKIT并尝试了解一些套件应用。 我从用户指南(SPRABR4A)中找到了太阳能探索器套件的以下应用。
我的问题:当PV面板发电时,是否可以同时为负载供电并为蓄电池充电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在使用TMDSOLARPEXKIT并尝试了解一些套件应用。 我从用户指南(SPRABR4A)中找到了太阳能探索器套件的以下应用。
我的问题:当PV面板发电时,是否可以同时为负载供电并为蓄电池充电?
这个问题有两个方面。
1.硬件功能:如上图所示,继电器是单刀双掷,因此硬件无法启用此功能。 您可以移除继电器并缩短一些连接以启用此功能
2.软件功能:我们在一个项目中提供用于直流-直流升压和直流-交流逆变器的软件,MPPT在直流-直流升压上运行。 我们还有另一个运行SEPIC转换器和DC-AC以驱动LED串的SW示例。 MPPT使用电池运行。
您将需要一个混合软件,该软件将上述两种软件结合起来,您可以从上述两个示例中获取一些信息。 MPPT将是您需要在软件中解决的问题,并决定您当前如何在SEPIC和BOOST之间共享。
祝您的项目好运