This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:来自GPIO外设的中断

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658356/tms320f28035-interrupt-from-gpio-peripheral

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

有人能告诉我在2.8035万中哪里可以找到使用GPIO的中断示例代码吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

    如果您已下载c200Ware,则可以参考以下示例-

    C2000Ware_1_00_02_00\device_support\F2803x\examples\c28\external_interrupt</s>2803

    您可以从此处下载c2000Ware

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否存在任何用于内部中断的代码。 还有一个文档,我可以在其中找到使用GPIO进行的中断映射。
    我当前正在尝试在GPIO引脚电压低时生成中断。

    你能帮我理解吗?

    此致
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

    我给您发送了示例名称。 请下载c2000Ware并查看示例代码。

    有关中断映射,请参阅“表108. PIE多路复用外设中断向量表”。

    Vivek Singh