This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE:关于EALLOW和AMP的问题;EDIS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654490/ccs-c2000ware-question-about-eallow-edis

部件号:C2000WARE
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

当我导入c2000ware/example 时,我在冷箱中找到了“EALLOW, EDIS..”,现在我对何时何地使用它感到困惑了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [QUETE USER="Wuzhuang Wang"]当我导入 c2000ware/example 时,我在colds中找到了"EALLOW, EDIS"

    检查此螺纹的保护要求:

    [报价用户="Wuzhuang Wang"],现在我对何时何地使用此功能感到困惑?[/QUOT]

    请查看设备数据表中的“注册映射”表,哪些注册受EALLOW保护。

    例如,TMS320F2.8035万:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!