请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 大家好,
我使用最新的F2837xD外设驱动程序库1.02 .00.00 和C2000数字控制库2.1 .1版。
定义float32_t类型以及编译器都会生成以下waning:
hw_types.h",第75行:警告:typedef名称已声明(具有相同类型)
在DCL.h文件中,类型定义如下
#ifndef c2000_IEEE754_types #define c2000_IEEE754_types typedef float float32_t; #endif
在Driver Lib hw_types.h中,定义如下
typedef float float32_t;
我的建议是用相同的预处理程序保护宏来更新驱动程序库。
托比亚斯,此致