请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 您好,
我的客户询问是否可以从终端访问CMCSS比较器?
我认为这是可能的,但我不知道如何将发援会长期支助预算中的"水变"值转换为"水变"值。
我的客户将尝试 从 比较器中构建滞后SW调节器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户询问是否可以从终端访问CMCSS比较器?
我认为这是可能的,但我不知道如何将发援会长期支助预算中的"水变"值转换为"水变"值。
我的客户将尝试 从 比较器中构建滞后SW调节器。
Hi, Hideaki,您好!
是的,比较器可通过器件引脚访问。 比较器的输入与ADC输入共享。 有关详细信息,请参阅TRM中的模拟子系统一章。 比较器的输出通过输出x bar或ePWM x bar在GPIO上输出。 您可以在x条和GPIO章节中找到此连接的详细信息。
是的,滞后以lsb表示,因为它是通过compdac实现的。 要将滞后lsb转换为mV,您可以使用标准DAC传输功能:(dacval/4096)*dac_ref_voltage。 例如,如果compdac参考电压为3.3V,则12 lsb的滞后值相当于9.6mV。