This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8027万:C2000分路板引脚尺寸

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657868/launchxl-f28027-c2000-breakout-board-pinout-dimensions

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

我一直在寻找F2.8027万 MCU的C2000分路板的尺寸。  我想将正在设计的PCB直接插入C2000中,但我无法找到针阵列应该距离多远的尺寸。  

我使用Altium,所以如果Altium存在一些文件,这将非常有帮助。  

我也很高兴看到详细的尺寸图纸。   

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    不清楚您指的是哪种分组讨论板。  

    F2.8027万 LaunchPad 及其连接器?  controlCARD对接站基板 及其连接器?  其他?

    ===

    LaunchPad是在Eagle中完成的(这可能会导入到Altium,然后您可以在那里找到尺寸)。  可在controlSUITE中找到详细信息,网址为:
    \controlSUITE\DEPEND_KITS\C2000_LaunchPad\LAUNCHXL-F28027\HwDevPkg\</s>2.8027万

    坞站是在免费软件ExpressPCB中完成的。  我建议安装该工具并从工具内获取尺寸。  可在controlSUITE中找到详细信息,网址为:
    \controlSUITE\DEPEND_KITS\~ExperimentersKits\DIMM100ExperimentersKit-HWdevPkg_v2_0\R3\


    谢谢!
    Brett