This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:实施DCSM

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657965/ccs-tms320f28377s-implementing-dcsm

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我了解TMS320f2.8377万s的安全架构。 现在我应该如何在我的控制器中使用DCSM示例实施盲板(如)要遵循的步骤是什么   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    这是一个开放式的问题。 如果您可以列出您的要求 和特定问题,我们将能够为您提供有关该要求的信息。

    此致,

    Vivek Singh