This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:我想使用5KW的设计。

Guru**** 2561910 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657584/tidm-1000-i-want-to-use-the-design-to-5kw

部件号:TIDM-1000
主题中讨论的其他部件:PowerSuite,SFRA

您好,先生:

 我想使用5KW的设计。有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    需要考虑三个方面:

    1.硬件设计:2.4KW的硬件设计,您必须重新设计硬件,这将涉及选择适当的电源设备,更改感应电路等

    2. SW方面:PowerSuite支持该设计,因此您可以使用解决方案适配器创建SW项目,并在需要时使用PowerSuite页更改频率,输入新的感应缩放比例等

    3.控制:SFRA可以帮助您研究控制环路并调整PowerSuite提供的性能。

    此致
    Manish Bhardwaj