This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657832/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我需要使用 F2.8377万S微控制器建立一个LIN接口。

LIN协议是具有不同电压级别的UART/SCI。

问题是主中继器需要发送以下标题:

是一个简单的UART/SCI,但如何以低电平生成13位或更多位? (同步中断)-我需要删除停止位或使用其他技术。

同步字段和ID字段不是问题,因为它们是具有起始位和停止位的简单字节。

这样做的最佳和/或正确形式是什么?

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franco:

    仅供参考,F2.8004万x和F2803x器件具有LIN特定通信模块,这将更加容易。

    我想您可以尝试生成同步。中断是指将GPIO mux从SCI TX更改为GPIO,将GPIO保持在低水平13位以上,然后切换回并开始传输。 如果您可以找到一个带有SCI TX和ePWM输出的引脚,则可以切换mux并使用ePWM来生成低脉冲(这将具有这样一个优点:您可以在脉冲结束时生成中断, 脉冲持续时间可以更精确地控制)。