This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C1:在尝试编程MACID时,设备处于复位状态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657526/f28m35h52c1-device-held-in-reset-while-trying-to-program-macids

是否有人发现问题:

连接到目标时出错。

(错误- 1266 @ 0x0)

设备处于复位状态。  使设备退出重置,然后重试此操作。

(仿真软件包5.1 .402.0)

芯片重置引脚位于3.3 .V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供更多详细信息? 您如何尝试连接到设备? 您是否正在启动目标配置并尝试连接到M3核心? 如果您重试连接几次,会发生什么情况,是否会连接?

    您是否在示波器的XRSn引脚上看到任何脉冲?

    此致
    Santosh Athuru