This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:实时调试

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657751/tms320f28062-real-time-debugging

部件号:TMS320F2.8062万

目前我正在为具有7.2 的TMS320F2.8062万编写一些测试代码。 我知道CCS可以在调试的实时模式下运行。 您能告诉我如何在7.2 中设置此实时模式吗?

巴西

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,

    使用CCS脚本或CCS图标可以进入和退出实时仿真模式。 在实时仿真模式下运行代码时,您需要启用各种感兴趣的窗口以进行“连续刷新”。 详细信息可在以下研讨会中找到。 下载手册并参阅从第6-32页(第146页)开始的"使用实时仿真":

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    此外,您还可以在以下网址找到F2806x的特定研讨会:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    如果您还有任何疑问,请告诉我。 此外,如果您对我提供的支持感到满意,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 再次感谢。

    - Ken