This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8032万:端口引脚用法,参考设计

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657774/tms320f28032-port-pin-usage-reference-design

部件号:TMS320F2.8032万

您好 ,是否存在使用80针部件(启动板)的参考设计

X1,X2和ADC端口引脚 在未使用时是否可以保持打开?

CAN X1,X2连接器用作端口引脚。

部件可用的时间

ADC输入引脚是否可以用作GPIO

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

               设备数据表中提供了许多问题的答案:

     

    您好,是否存在使用80针部件(启动板)的参考设计

    controlCARD的链接:http://www.ti.com/tool/tmdscncd2.8035万

     

    X1,X2和ADC端口引脚在未使用时是否可以保持打开?

    有关X1/X2引脚,请参阅数据表(SPRS584L)第14页。

    有关ADC引脚,请参阅数据表(SPRS584L)第81页。

     

    CAN X1,X2连接器用作端口引脚。

    请参阅数据表第14页。 它不显示X1/X2引脚的任何GPIO选项。

     

    该部件可用多久?

    C2000部件的使用寿命通常较长。 目前没有计划终止此部件的生命周期。

     

    ADC输入引脚是否可以用作GPIO?

    请参阅数据表(SPRS584L)第14/15页,其中清楚地显示了ADC引脚的I/O选项。