请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用Code Composer Studio在TMS320F2835上同时测试四个GPIO引脚,我想知道是否有方法可以手动更改引脚值而无需编写特定代码。 此外,我已经编写了一个代码来尝试和切换PIN,但还没有任何运气。 代码编译并加载到MCU正常,但LED不闪烁。 我检查了GPADIR,它显示所有位都为零(全部设置为输入)。 我在帖子末尾添加了我的代码。 如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢你。
#include "DSP28x_Project.h"
Void主(void)
{
//
//禁用保护
//
EALLOW;
//
//使端口A GPIO输出
//
gpioCtrlRegs.gpadir.all =0x130.4万;
同时(1)
{
//
//切换GPIOs 14,20,21,24
//
GpioDataRegs.GPADAT.ALL = 0x0万;
DELAY _US (100万);
GpioDataRegs.GPADAT.ALL = 0x130.4万;
DELAY _US (100万);
}
}