This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCCHXL-F2.8069万M:运行电机,霍尔传感器置于60度电气角度而不是120度的角度距离

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656415/ccs-launchxl-f28069m-run-motor-with-hall-sensor-placed-with-angular-distance-of-60deg-electrical-angle-rather-than-120deg

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用lab11e运行带有霍尔传感器的电机,以实现低速应用。

但是,我们的电机中的霍尔传感器被替换为60度 ,程序被写入120度 ,从以下功能中可以观察到 :

"HALLBLLDC_Ctrl_PwmSet (gHall_PwmState,gHall_PwmDuty);"

有人能告诉我运行电机需要做哪些更改吗?

我是否只需更改PWM切换顺序或进行其他更改?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说您的设计使用了6个霍尔传感器而不是3个? 我想我会感到困惑,因为典型的3霍尔传感器设置为6步换向提供60度粒度。

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不! 我们的电机有3个霍尔传感器,它们在电气上相距60度。 我想知道,我可以使用lab11e运行此电机吗?

    因为从 这个接线柱可以解决霍尔传感器必须以120度电位移排列的问题。

    如果不能运行具有60度位移的电机,我应该做什么改变才能使其运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否链接电机数据表? 3个霍尔传感器之间相隔60度毫无意义,因为它只能在电气上覆盖180度,并且不能提供足够的位置信息。 也许第一个传感器与某个相对0度位置的偏移量为60度,而随后的每个传感器与该位置的偏移量为120度? 如果仅覆盖180度电流,则不可用。 如果它覆盖360度,带3个霍尔传感器,则lab11e应该没有问题

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。
    我们现在已更换了电机霍尔传感器,使其在120度电压下移位,并已使用lab11e测试了该电机。
    一切正常。
    再次感谢大家的帮助。