This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:InstaSPIN-FOC电机停止检测

Guru**** 2537510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656967/tms320f28027f-instaspin-foc-motor-stop-detect

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: DRV8305

大家好。

我有疑问。

我的客户使用InstaSPIN-FOC来控制低电感电机。
客户想知道电机因严重过载而停止。
请告诉我具体的方法。

客户的原型板由以下设备组成。
·TMS320F2.8027万F
·DRV8305

此致,
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电动机因过电流而停止,DRV8305将通过将nFAULT引脚设置为低来报告故障,并且您可以检查反馈电流或反馈速度,以在电动机因重负载而停转时获得状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yanming-san,

    感谢您的快速回复。
    我们将用建议的内容回复客户。

    此致,
    Maekawa