This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28PLC84:成功LV - MV传输的参数

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655402/tms320f28plc84-parameters-for-successful-lv---mv-transmission

部件号:TMS320F28PLC84

我们在服务节点和建筑物内低压侧的一个微型DC之间的通信取得了良好的结果-对于节点,直流连接到电气面板上的两条线路的情况下为110V。 但是,我们无法通过中压变压器连接到位于不到500英尺远的第二个中压变压器的低压侧的服务节点。 我们在CENELEC B波段中使用PLC84芯片组,将7.7 .DC 7.6 固件用于服务节点,将mini-dc固件用于数据集中器。

问题:
1)是否有任何参数可以优化以实现中压变压器之间的通信。 我们将增益设置为7,AGC设置为0。 我们正在使用ROBO模式。

2)是否有任何测试结果显示LV至MV传播,达到的距离和典型信号丢失?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马杜
    我将在论坛之外与您联系,以获得一些澄清。

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Matt。