This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:参考原理图的可用性和MCU的适用性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657272/tms320f28075-availability-of-reference-schematics-and-suitability-of-mcu-for-use

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

您好,

我想检查TMS320F2.8075万是否有参考原理图。 我知道有一张评估卡,TMDXCNCD2.8075万。 但是,我无法在线找到原理图,也无法在我下载的TI controlSUITE中找到它。

我还想检查该部件是否适合使用,或者是否即将停产? 我提出这个问题是因为F2.8075万控制卡都没有库存,似乎没有重新制作, 而TMS320F2807x系列只有两个产品: F2.8076万 (目前还没有)和F2.8075万。
我正在尝试找到一个合适的处理器,我可以用它来编写一个程序,将x2 CANBus转换为x2 UART,并有另一个1到2 UART来备用,并且可以使用最小的脚印。 此处理器适合我的可用处理器。

此致,

Allan