This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:F2.8377万S:外部重置后无响应。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655679/tms320f28377s-f28377s-no-response-after-external-reset

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

我的定制F2.8377万S主板遇到了一个奇怪的问题。

1.当我将XDS100v1+连接到主板并在CCS调试模式下按“RUN”时,芯片工作正常。 RAM.cmd和Flash.cmd均工作正常。

2.但是下载代码到闪存中并按重置按钮后,芯片没有响应。 XCLK和电压源正常。  

3.我的上一个设计工作正常,我几乎将上一个设计复制/粘贴到当前设计。 唯一的区别是,对于这种设计,有许多未使用的GPIOs都是未连接的。  

4.根据功耗,芯片在重置后似乎没有运行任何程序。  

谁知道发生了什么以及如何解决此问题? 非常感谢!

最佳

杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yang,

    您是否检查了引导模式引脚(GPIO72/GPIO84)上的值,以确保它们被正确驱动以正确引导设备?

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek,

    几天前,我确实发现这个问题,我没有提取GPIO72和GPIO84。 我把它们拉出来后,主板工作正常。 感谢你的帮助。  

    现在的问题是,我在上一个设计中没有拔出这两个针脚(它们是未连接的)。 但是,该主板从闪存启动没有问题。 那么,电路布局是否会影响这些GPIO和启动模式?  

    最佳
    杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    如果引脚处于浮动状态,则设备读取的值不是确定性的。 强烈建议(根据需要)拉扯这些针脚,以便设备能够正常启动。

    此致,

    Vivek Singh