This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:寻求建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656749/tms320f28075-looking-for-a-suggestion

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

我们正处于具有电源板和用户接口板的产品的要求阶段  

我们希望通过拇指驱动器更新软件,合理的设计是使用TMS320F2.8075万中的USB接口,并将其设置为主机模式以读取闪存盘中的更新文件,然后更新固件本身和用户界面板上的MCU

您是否有任何建议,如何更新用户界面板上MCU的固件?哪个微控制器有能力执行此操作?或者我们是否需要编写任何数据协议 来更新固件??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    F2807x在引导ROM (USB引导加载程序)中提供了USB固件更新解决方案,在C2000Ware中提供了USB闪存内核。 遗憾的是,F2807x在此示例中充当的是散装设备,而不是主机。

    我们还提供了SCI闪存内核。 这使用UART或SCI,非常易于实施。 您可以将此SCI闪存内核用作其他MCU固件更新协议的参考。

    希望这有所帮助。

    F2807x是哪个MCU? 您描述的系统中如何使用C2000? 它是哪个MCU?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Sal,实际上我正在使用TMS320F2.8075万作为电源板中的主控制器 ,用于驱动 IGBT,控制功率级别等 。对于用户界面,我们正在尝试使用Atmega16u4,我们还将通过UART从电源板发送一些控制信号到 UI板
     
    我们将通过闪存盘更新固件,UI板上的MCU不能从闪存盘读取文件,因为它只是设备端口

    我们正在尝试实施一种设计,例如主控制器的物理USB主机端口,即F2.8075万从闪存盘读取文件,并更新主控制器和UI MCU的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    usb_host_msc应该对您有帮助。

    SAL