This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:EVM的标准条款和条件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656642/launchxl-f28379d-standard-terms-and-conditions-for-evms

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

您好,  

我有 一个关于EVM标准条款和条件的详细问题:
我们购买了F2837 controlCARD,有关情况的表单如第1.1 段所述
“仅供产品或软件开发人员在研究和开发环境中使用......
... EMV不得直接或间接装配为任何成品的部件或组件"

´m我不是´m英语的人,所以我不知道这是否意味着被要求在中使用EVM
或本段是否具有避免对TI提出保修索赔的基本功能?
那么,我是否允许在成品中使用EVM,风险自负?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户422.1161万,

    如条款和条件所述,Launchpad和其他EVM是作为帮助您建立系统原型的一种方式开发的。 它们仅适用于实验室环境,未经任何其他用例的测试或认证。 这些主板未经法律机构认证,不能用作最终产品。

    此外,该设计可能根本没有针对任何特定系统进行优化。 因此,我们不能保证它将符合您的应用程序所定义的操作标准。 在高容量系统中,它们也没有针对成本进行优化。 您可以通过创建自己的应用程序板来实现更低的成本和更高的性能。 您可以自由使用原理图和布局作为参考,但购买的主板不能用于最终产品。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我´m 100 % 不确定。
    我是否可以自行承担风险在产品中使用EMV,或者是否明确要求使用EMV?

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EVM条款和条件明确禁止在文档(http://www.ti.com/lit/sszz027)第1节中提及的成品中使用

    我们在论坛上只能就技术问题和考虑提出意见。

    谢谢!
    标记