This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8035万:Cla1ForceTaskAndWait在其他任务运行时不等待

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656855/compiler-tms320f28035-cla1forcetaskandwait-does-not-wait-when-other-tasks-are-running

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我认为我已经有了解决此问题的有效解决方案,但我想为遇到此问题的其他人发布帖子,看看是否有人可以找到解决方案的问题。

我遇到的问题是,当我调用Cla1ForceTask8AndWait时,它会立即返回,因为(在我的情况下)任务1正在运行。  它有助于了解定义:

#define Cla1ForceTask8andWait()__ASM(" IACK #0x0080"); \
_ASM (" RPT #3 || NOP"); \
while (Cla1Regs.MIRUN.bit.INT8 == 1); 

宏只查找MIRUN.bit.INT8。  如果另一个任务正在运行,则任务8将进入挂起状态(INT8=0),并且在其它任务完成之前不会运行;同时,上述代码已返回给调用方。

我的解决方案是检查MFR标志寄存器,并等待是否设置。

#define Cla1ForceTask8andWaitFixed()__ASM(" IACK #0x0080"); \
_ASM (" RPT #3 || NOP"); \
while (Cla1Regs.MIFR.bit.INT8 == 1);\
while (Cla1Regs.MIRUN.bit.INT8 == 1); 

我的方法是否有任何问题被我忽略?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您的方法没有任何问题。 这应该是可行的。 您对CLA位以及MFR和MIRUN寄存器有正确的理解。

    做得好。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sal!