工具/软件:TI C/C++编译器
嗨,在CCS7属性中,我可以指定程序入口点。
但我想知道此设置与.cmd文件之间有何区别。
在CMD文件中,我有以下代码
BEGIN :Origin = 0x3F7FF6,length = 0x0.0002万
代码启动 :>开始 页= 0
在codegbranch.asm中,有以下代码:
.sect "codegot"(代码开始)
代码开始:
如果wd_disable == 1
LB wd_disable;分支到看门狗禁用代码
否则
lb _c_int00;Branch启动RTS库中的boot.asm
endif
我认为通过这些代码,我们已经将code_start分配给 0x3F7FF6,而引导到闪存是引导到0x3F7FF6,因此它是入口点。 我不知道是否还需要在CCS中配置入口点。 如果我将入口点指定为全局符号而不是code_start,会发生什么情况?