This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:Eagle CAD文件

Guru**** 2931330 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656821/tmdsdock28379d-eagle-cad-files

部件号:TMDSDOCK2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

我想知道是否有任何现有CAD文件可以使用? 我在商品页面(www.ti.com/.../TMDSDOCK2.8379万D)上找不到任何信息

如果没有现有的CAD文件,或者我需要引脚定义和板尺寸来创建我自己的零件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,

    请参见C2000Ware并在"boards"文件夹或controlSUITE下查找"development _kits"文件夹下。 我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我已经找到了相关文件,但是我无法打开这些文件,没有错误。 我尝试使用Eagle和KiCAD打开一个.sch和一个.PCB文件,但两者都不起作用。

    我是否知道可以使用什么程序来打开这些文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,

    对接站和controlCARD都是使用PADS (www.mentor.com/.../pads)创建的

    有一个免费的查看器可供您查看设计文件。 我想你可以进行测量等等。

    谢谢!
    标记