大家好,
我认为F2837xD支持3轴电机控制。 这就是为什么我认为他们同时支持3 BISS/EnDat链接的原因。
在第一次查看BIS/EnDat库后,我看不到如何使多个链接同时工作的机会。
这是不是不可能的,还是我错过了什么?
如果不可能,是否有其他解决方案可以同时支持3个带BISS/ENDat的绝对编码器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我认为F2837xD支持3轴电机控制。 这就是为什么我认为他们同时支持3 BISS/EnDat链接的原因。
在第一次查看BIS/EnDat库后,我看不到如何使多个链接同时工作的机会。
这是不是不可能的,还是我错过了什么?
如果不可能,是否有其他解决方案可以同时支持3个带BISS/ENDat的绝对编码器?
Marcel,您好!
请注意,当您在EnDat / BIS-Lib模式下使用SPI时,它被配置为从属设备,时钟由CLB驱动,如文档中所示。
因此,当您将其重新配置为常规SPI模式时,您需要确保相应的时钟和接口信号也得到相应的控制。
在重新配置SPI的同时,尝试解决所有这些连接,并查看是否满足您的要求。
请注意,它不会以这种方式进行尝试和测试-编码器接口设计为作为专用资源工作,而不是动态切换。
-Bharathi