This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:EMIF请求优先级

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655184/tms320f28377d-emif-requests-priority

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

在spruhm8g.pdf第2596页的“25.3 ............................................2 EMIF请求”部分,
它提到EMIF请求源是:  
•CPU1
•CPU1.DMA
•CPU2
•CPU2.DMA

1.这些来源的优先次序是什么? (例如:CPU1 > CPU1DMA > CPU2 > CPU2DMA?)
2.如果CPU1DMA请求正在执行且CPU1的请求(MOV)发生,
 CPU1是否可以请求中断CPU1DMA?
 还是等待CPU1DMA请求完成,然后执行CPU1的请求?

谢谢!

此致,

西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siden:

    请求以轮询方式进行仲裁,这与1.6 TRM的2.11 访问仲裁"一节中提到的方案相同。 仲裁在每次访问完成后完成,因此在持续DMA访问(单次访问和非完全突发传输)完成后,将授予CPU访问权限,然后将进行其余DMA访问。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的解释。

    此致,
    西门