您好,
我从下面的路径中获取ADC配置文件
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2833x_v 2.0
我在ADCCHSELSEQ中从CONV08添加了另外8个ADC通道到CONV15。
我将程序更改为级联。 现在它变成了顺序级联。
我没有更改MAX_CONV1,默认值为7。
但我能够读取各自ADC结果寄存器上的所有16路ADC输入。
1)我认为这就是ADC的工作方式,如果我错了,请予以纠正。
在第一个SOC上:转换0 - 7之间的ADC
在第二个SOC上:转换8到15的ADC
在第三个SOC上:转换0 - 7之间的ADC
在第四个SOC上:转换8到15的ADC ...是否正确?
未设置连续运行和序列覆盖,为零