This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:可通过PowerSuite加载TIDM-1007项目/可执行compesation Designer

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656079/tidm-1007-can-t-load-a-project-of-tidm-1007-through-powersuite-can-t-execute-compesation-designer

部件号:TIDM-1007
主题中讨论的其他部件: PowerSuite,C2000WARE

大家好,

我现在正在测试TIDM-1007,当我按照用户指南中的说明操作时发现了几个问题。

1.我无法通过PowerSuite加载TIDM-1007项目

似乎“Run F28.0049万M Project (运行F28.0049万M项目)”按钮未激活。 鼠标光标不显示手形,单击时没有任何反应。

<normal>

<鼠标光标不在手,单击时无响应>

我可以手动导入项目,这样就可以了。但我认为这是一个错误。

2.无法打开薪酬设计器

当我尝试打开薪酬设计器时,会显示奇怪的错误消息,并且不起作用。

首先,它显示了这一点

 

然后,它显示了这一点

然后,它没有显示任何内容。

能否告诉我如何解决?

我尝试通过卸载并重新安装所有CCS,C2000ware和DigitalPowerSDK来解决此问题,但它不起作用。

如何解决此问题?

此致,

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改文件夹的名称即可清除问题2。 如果文件夹名称有"."或空白,则不起作用。
    因此,我们不应使用特殊字符或空格作为文件夹名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +在3.1 TP604中。1.1 步骤3 (P11) TP612应为。对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    您是通过工具页面(TI.com)还是通过CCS中的TIREX下载DigitalPower SDK的吗? 如果通过工具页面,这将解释您的第一个问题。 SDK的.exe版本没有使用软件包的TIREX版本所需的元数据。 因此,如果已下载SDK的工具页面版本,则无法通过TIREX中的HTML页面导入项目。 要使此功能正常工作,请卸载SDK并通过TIREX重新安装。 使SDK "脱机可用",导入功能应正常工作。 此问题应在SDK的下一个版本中解决。

    关于薪酬设计师,我将进一步了解,并向您提供更多信息。

    此致,
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ozino:

    我通过工具页面安装了此程序。
    现在我看到了问题。
    谢谢

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +在3.1 TP604中。1.1 步骤3 (P11) TP612应为。对吗?

    --------

    是的,Ted,这是文档中的一个错误,我会将其归档以进行更正。

    谢谢