This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMPPTKIT:TMDSHVMPPTKIT

Guru**** 1587505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656154/tmdshvmpptkit-tmdshvmpptkit

部件号:TMDSHVMPPTKIT

嗨  

TI提供的代码,它是否有为逆变器设置参考实际功率设定点的选项? 我知道开发套件的额定功率为500W,但如果我想要它产生200W,代码是否允许我这样做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shammya

    请参阅这些套件的UG,  

    由于这些是基于MPPT的设计,它们将泵入面板能够提供的尽可能多的功率,或靠近MPPT点。

    我不知道是否有像你所说的那样限制功率的开箱即用特定功能。

    REST,如果源代码对您可用,则代码中的所有内容都是可用的,因此您应该能够实现任何新函数。

    此致

    Manish Bhardwaj