This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:硬件C2000组编程器之间的区别。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655817/tms320f28075-differences-between-hardware-c2000-gang-programmer

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部件:c2000-gangMSP-gang

你(们)好 我曾经在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/641929上64.1929万上问过您一个问题。  

现在我有一个新问题:

如果我对控制器C2000进行编程(硬件版本1.02),则结果成功。  但如果我使用 C2000 (硬件版本1.04) ,则会出现错误(“错误69 DSP F/W启动”)。 我阅读了一篇文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/464706,46.4706万,其中指出"引导模式"和"全新零件设备可能会经历重置周期,这可能会导致问题"。  我使用标准模式( GPIO72/GPIO84 = 1/1)。  我可以通过更改引导模式控制器来解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,博洛特尼科夫,

    是的,请尝试等待启动模式,看看这是否有帮助。

    我将询问有关错误69的问题并告知您。

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi

    引脚(GPIO 72 / GPIO 84)直接连接到(3.3V),我们必须更改PCB以设置等待启动模式。 这是一项艰巨的任务,我们必须确信,这项决定将对我们有所帮助。 我们有疑问,因为我们在C2000组(硬件版本1.02)上对控制器进行编程时没有问题。

    谢谢,此致

    Bolotnikov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    错误69 ->下载的固件无法启动。 当您写到所有都适用于版本1.02 而不适用于版本1.04 时,您的目标可能会占用超过150mA的电流。 请从外部电源为目标设备供电,并尝试使用版本1.04。

    此致,
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gregory Czajkowski

    这很有帮助。 但是,我还有两个问题:
    1)每个控制器的外部电源很困难。 我们可以增加C2000 (硬件版本1.04)的输出电流(如果可能,我们有专家来执行此任务)?
    2)我们还能找到一款C2000 (硬件版本1.02)在销售吗?

    此致,
    Grigoriy Bolotnikov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Grigoriy,

    不能增加C2000组的电流来为目标供电。 这需要对硬件进行修改,当然不能这样做。 每个目标上的电流分别限制为150 mA (每个目标的本地LDO)。 在硬件中,电流可编程并限制为30,5.01万或150 mA。 对于C2000组,软件仅将限流设置为一个值-最大1 - 150 mA。 例如,对于MSP-Gang,有限电流是可编程的,只使用30或50 mA的选择(MSP430是低功耗MCU,与C2000 MCU不同)。

    您可以使用一个连接到所有目标器件的3.3V外部电源,在C2000组编程 器中禁用由编程器提供的选项。 可以了。
    我们没有C2000系列版本1.02。 但是,如果所有都与硬件1.02 一起使用,那么您还会在群组分离器旧版本中重载LDO。 不同之处在于,在旧LDO中,电流限制与LDO内部的热限制有关,短电流甚至可以超过500 mA (LDO将非常热)。 在硬件版本1.04 中,当过载超过标称值的10 % 时,电流限制为恒定值。 这意味着-在C2000组中,电流限制为约 165mA,而短电流也约为165mA,而不是与C2000系列反转1.02 中相同的500mA。 因此,无论以何种方式,您都需要在爬虫程序情况下提供外部电源。 一个用于所有目标的3.3V外部电源正常。

    此致
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic公司