主题中讨论的其他部件: C2000WARE
您好,
我想在TMS320F2.8377万S上使用USB。 我使用的是LAUNCHTXL-F2.8377万S板。
我正在修改USB_DEP_BULK示例(此主板未执行此操作) and...it不起作用! :)
我正在Linux上进行开发。
我做了什么:
*在GPIO84和85上配置SCIA
*配置USB以使用GPIO42和GPIO43
*在GPIO99上配置VBUS引脚
*在GPIO92上配置ID。
*禁用USB0PFAULT和USB0EPEN引脚,因为此主板上不存在此引脚(而且似乎不是必需的)。
*将 GPIO42 和GPIO43 (J1/10和J1/9)连接到USB连接器,插针D+和D-
*将USB GND连接到板GND
*在USB VCC上串行添加200Kohm,并将电阻器的另一侧连接到GPIO99 (J6/53)
*将GPIO92 (J6/52)连接到电路板VCC。
我在调试中运行示例,将USB电缆连接到我的计算机并在计算机上启动dmesg命令:
[USB] 1.1432万.862717</xmt-block>86.2717万 1-2:使用xhci_hcd的新低速设备编号29
[USB] 1.1432万.978762</xmt-block>97.8762万 1-2:设备描述符读取/64,错误-71
[USB] 1.1433万.198737</xmt-block>19.8737万 1-2:设备描述符读取/64,错误-71
[USB] 1.1433万.421733</xmt-block>42.1733万 1-2:使用xhci_hcd的新的低速设备编号30
[USB] 1.1433万.537741</xmt-block>53.7741万 1-2:设备描述符读取/64,错误-71
[USB] 1.1433万.759711</xmt-block>75.9711万 1-2:设备描述符读取/64,错误-71
[USB1] 1.1433万.867746</xmt-block>86.7746万 USB1-port2:尝试重启
[USB] 1.1434万.503715</xmt-block>50.3715万 1-2:使用xhci_hcd的新的低速设备编号31
[USB] 1.1434万.504209</xmt-block>50.4209万 1-2:设备未响应设置地址。
[USB] 1.1434万.708220</xmt-block>70.822万 1-2:设备未响应设置地址。
[USB] 1.1434万.915720</xmt-block>91.572万 1-2:设备不接受地址31,错误-71
[USB] 1.1435万.029715</xmt-block>2.9715万 1-2:使用xhci_hcd的新低速设备编号32
[USB] 1.1435万.030184</xmt-block>3.0184万 1-2:设备未响应设置地址。
[USB] 1.1435万.236197</xmt-block>23.6197万 1-2:设备未响应设置地址。
我是做错了什么,错过了什么…… ?