This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:关于通电前的模拟输入规范

Guru**** 2585825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656238/tms320f28069-about-analog-input-specification-before-power-on

部件号:TMS320F2.8069万

大家好

我的客户使用TMS320F2.8069万PZT,他们有一个问题。

他们的主板在通电之前在模拟引脚上输入电压。
 电压:最大+/- 662mV,电流:最大+/- 0.526mA

在上述情况下是否有问题。
他们想知道模拟引脚规格。 数据表中没有说明。

此致,

横次郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yojiro,

    ADC引脚包括在绝对最大额定值表的"输入电压"行中。

    在外部施加+/-662mV时,模拟针脚上是否有一个串行电阻器将电流限制为+/-0.526mA?

    如果是电阻器,我认为系统是可以的,因为+/-0.526mA远远低于+/-20mA的绝对最大额定值,电阻器上的压降可能会导致ADC引脚上出现的+/-300mV更低。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy,

    感谢您的快速响应。

     在外部施加+/-662mV时,模拟针脚上是否有一个串行电阻器将电流限制为+/-0.526mA?

    是的,模拟引脚上有一个100欧姆系列电阻。  

    电阻器上的电压为52mV。在Vdd = 0V时,电流进入此引脚0.526mA。

    我认为还可以,因为电压低于绝对最大额定值。

    我会通知客户。

    此致,

    横次郎