This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:如何连接VSSOSC引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656346/tms320f28075-how-to-connect-vssosc-pin

部件号:TMS320F2.8075万

您好,  

我知道当使用晶体示波器时,VSSOSC引脚应连接到晶体振荡器的接地屏蔽。 正确吗?  

此外,VSSOSC是否未连接到IC中的另一个VSS引脚?  

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Furuya,

    是的,如果您使用的是晶体或谐振器,vssosc应连接到其接地。 Vssosc在内部连接到VSS,但使用晶体或谐振器时,它充当开氏接地。