This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8054万M:TMS320f2.8054万

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655914/tms320f28054m-tms320f28054

部件号:TMS320F2.8054万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

我使用实验室2b获得PMSM电机电阻值为0.32欧姆,电感值(d和q)为0.0.0092万 Henry和0.064 作为反电动势常量。 但是,如果我使用这些参数, 则电机启动时会停止运转的次数达到5次中的2次。 如果我使用0.16 的电阻值和0.0032 的电感值(我偶然发现的与其他电机相关的值),则电机工作正常。 我尝试通过更改PI系数计算器(更改KP计算的缩放系数)来匹配当前循环参数,但这种现象仍然存在。 有鉴于此,我想知道代码中的PI系数theta计算函数是否使用这些值? 如果是,我如何检查发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个EVM套件和实验室项目? 确保正确识别电机参数,电机在除R标识之外的所有状态下均平稳运行。 如果您需要在负载下启动电机,请启用力角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装汽车器件后问题解决。 谢谢