This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S数据表中的功率与频率图

Guru**** 2585975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654752/tms320f28377s-power-vs-frequency-graph-in-tms320f28377s-datasheet

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

关于图5-2,为什么图形中的最大功率小于0.7W? 而下面的计算显示它接近0.8瓦。 我错过了什么吗?

0.36 * 1.26 +(0.03 + 0.02 + 0.04)* 3.47 = 0.7659W (参考数据表中的Section 5.3 and 5.4 ,Table 5.1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit,

    我对迟迟未能来到这里表示歉意。

    这实际上是一个简单的答案。 该表是一个测试参数,在我们的自动测试流程中,在表征中运行过许多单位,而图表中的数据使用相同的模式,但在工作台上的少数单位上运行。 这些图形旨在显示数据受频率影响的趋势。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Mark提供的信息:)