This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万F:在两个TMS320F2.8069万F上将XRS线路连接在一起

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654779/tms320f28069f-connecting-xrs-lines-together-on-two-tms320f28069f

部件号:TMS320F2.8069万F

您好,

我正在设计一个具有两 个TMS320F2.8069万F处理器的双逆变器。 我想要一个“全局重置”按钮,如果按下它,可以重置两个MCU。 因此,两条XRS线路连接在一起,如果按下按钮,它会将两个XRS引脚拉低并重置MCU。

我认为这没问题,因为引脚是漏极开路,但我遇到了一些非常奇怪的行为,我认为这是由通用XRS线路引起的。 现在,我 在每个处理器上都有一个简单的程序,它会闪烁一个橙色的调试LED。 如果未连接板重置线路,程序将正常运行,并且调试LED指示灯将持续闪烁。 连接主板重置线路时,主板1的LED闪烁,而主板2的LED熄灭。 然后,当板1关闭时,板2 LED闪烁。 这种交替模式继续存在。  

如果我取下一块主板,打开电源,然后重新插入另一块主板,一切似乎都正常。 问题在于两块板都已连接且已通电。 这是POR还是BOR问题?

下面是我的原理图的相关部分,然后我附上了XRS节点的示波器。  下面 显示LED行为的视频的超链接。 我们非常感谢您提供任何建议。 谢谢!  

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存中的代码是否禁用了看门狗?

    如果您删除C31,行为是否不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的闪存中的代码是否禁用了看门狗?

    如果您删除C31,行为是否不同?

    [/引述]

    Hareesh您好,是的,我们的代码禁用看门狗。 这可通过每个主板在另一块未插上电源时各自是否正常工作来验证。  

    我将尝试删除C31,看看这是否会改变行为。 您对此有何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    您能否澄清一下,这是否是两块物理上独立的主板,您正在尝试并行重置? 如果是,它们是否共用一个连接在单点的通用电源和接地源?

    汤米