This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:ADC在CCS中记录了代码的理解,配置,控制和执行

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655818/tms320f28335-adc-register-understanding-configure-control-and-execution-of-code-in-ccs

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

我是第一次使用DSP 32位微控制器。 当我研究TMS3202.8335万的数据表时,我不了解ADC寄存器的配置如何配置它以及如何在代码中使用。 因此,我要求我支持以基本方式处理ADC。

谢谢,顺祝商祺

Rizwanul Hassan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否下载了C2000Ware? 它包含几个ADC示例,可帮助您学习如何使用它(请查看C2000Ware_1_xx_xx_xx\device_support\F2833x\examples)2833)。 此外,除了器件数据表之外,还应阅读ADC参考指南 :www.ti.com/.../spru812a

    如果您是CCS和F2.8335万的新手,您可能还想了解一些CCS研讨会。 他们没有专门为F2.8335万设计的一个,但其他C2000器件应该非常相似。

    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Fundamentals_Workshop

    Whitney