This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:Launchpad针脚图信息,如何在Energia IDE中处理LED'

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653881/launchxl-f28377s-launchpad-pin-diagram-info-how-to-address-the-led-s-in-energia-ide

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

大家好,新年快乐!

我的问题与LaunchXL F2.8377万S发射台有关。 用户手册中没有明确说明如何解决专用板载LED。 假设我想在Energia中对它们进行编程,但无法找到任何线索来确定它们是哪一个数字GPIO。 这里的任何帮助,如在Energia.Nu网站上的一些很好的原理图,都将是很好的体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    原理图可在C2000Ware中找到,并记录在主板用户指南SPRUI25 (www.ti.com/.../sprui25)中

    D9连接到GPIO12。
    D10连接到GPIO13。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    我从你们那里听到的消息已经过去了几天了。 如果我以前的答复没有回答你的质询,请告诉我。 否则,我将把这个问题标记为结束。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark您好,感谢您的回复。 实际上,TI的生态系统已非常习惯,特别是TM4C,MSP等Launchpad。我仍在努力弄清楚Pin MUX图。 我的意思是,有没有比这里更简单,更用户友好的图。   此开发板是否支持Energia IDE及其API (如analogWrite())?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    随Launchpad附带的快速入门指南有一个非常相似的图表: www.ti.com/.../sprui26.pdf

    Energia v17和更早版本支持LUNCHXL-F2.8377万S。请按照以下链接中的说明将C2000主板添加到Energia v17 。Energia.Nu/.../

    更新至Energia v18在待办事项列表中,但我没有任何日期来说明何时支持。

    谢谢!
    标记