This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:TMS320F2.8069万

Guru**** 2586455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655761/ccs-tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

关于ePWM。

我想在独立模式下使用PWM3A/B,频率相同,但需要180天的异相位?

两个A/B将加载相同的占空比。  

是否可以做到这一点?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    设备TRM提及多个ePWM配置,图3-28指定了互补配置中的A&B。 它还包括代码片段示例3-5。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    力量的家伙,

    正如Gautaum所指出的那样,这是可以做到的。 您可以将PWMxA和PWMxB配置为相互补充,O假定您要执行的操作。  

    此外,TB子模块中有足够的比较寄存器,可以为PWMxA和PWMxB单独分配开/关时间。  

    您还应查看死区子模块,希望它对您有所帮助。

    《技术参考手册》中介绍了所有这些功能。

    此致,
    科迪