This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:霍尔传感器控制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654904/launchxl-f28069m-hall-sensor-control

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301controlSUITE

您好,

我正在将F 2.8069万 m Launchpad与BOOSTXL-DRV8301配合使用,我想知道是否有办法使用此配置来控制带有霍尔传感器的电机。 我测试了lab11e,它运行良好,但我想进一步,只使用大厅感应控制。 (用于位置和速度控制)。  

我还在DRV8312kit的controlSUITE中找到了BLDC_sensored项目,有没有办法将此项目用于我的主板? 或者,是否有任何其他项目可以用来对板上的霍尔传感器进行位置控制?

谢谢你

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只需要全速范围的霍尔传感器,最好使用controlSUITE中的霍尔传感器示例项目作为参考。 该示例项目基于C28x CPU,它易于迁移到任何C2000器件,您无需更改任何算法代码,只需更改某些GPIO配置代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 您在谈论DRV8312kit的BLDC_Sensored项目吗?
    很抱歉,我对所有这些都很陌生,能否解释一下我应该如何更改GPIO配置代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改HVBLDC_Sensored_DevInit_F2803x.c中DeviceInit()的时钟和GPIO配置,更改PWM_CNTL_MACRO()中的PWM设置,并更改ADC_MACRO_INIT()中的ADC设置。 您可以参阅实验室指南和技术参考手册,了解如何更改寄存器以配置时钟,GPIO,PWM和ADC。