This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:串行编程器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655602/tms320f28377s-serial-programmer

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

任何可用于TMS320F2.8377万S的串行编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bibin:

    TMS320F2.8377万S支持最新C2000Ware版本中包含的串行闪存编程器。 运行该工具时,您需要使用标记"-d f2837xS"。 该工具可在<C2000Ware安装目录>\utilities\flash_programers\serial_flash_programmer中找到。

    谢谢!

    Taumer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过UART (SCI)直接在芯片闪存上进行编程的任何方式。

    如果我进入SCI引导模式,那么我是否可以通过控制器的SCI RX和TX引脚在芯片闪存上编程我的程序?

    谢谢

    Bibin Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用此工具通过SCI TX,RX对芯片闪存进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bibin Alex:

    您可以使用Codeskin的C2PROG进行SCI直接刷新。
    www.codeskin.com/programr

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有官方闪存工具可用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,Gautam提供了信息。 这对您不起作用吗?

    Vivek Singh