请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
我运行了路径“C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806X_Examples_CLA_ccsv5\sqrt”2806”中的程序,没有问题。 现在我尝试将程序从RAM移动到闪存中,所以我添加了F2.8069万.cmd文件,并从 项目中删除了2.8069万_RAM_CLA_C_lnk.cmd。 在构建项目时,我收到错误消息"1.0099万-D</A>程序将不适合可用内存。对".ebss"节(大小0x26c第1页)执行定位/阻止操作失败。"
如何解决这些问题? 如果您发送正确的.CMD文件,将会很好。