This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320f2.8035万:C:\ti\controlSUITE\development _kits\BI_direction_dc_400_12

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655568/ccs-tms320f28035-c-ti-controlsuite-development_kits-bi_directional_dc_dc_400_12

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

一个问题

路径:C:\ti\controlSUITE\development _kits\BI_DIRECTIAL_DC_DC_400_12

#define PWM_PRD (6万/75)//期间计数= 600,对应100 KHz @ 60 MHz (UP计数模式)

我更改期间值,但没有效果。 当PWM波被驱动时,它将返回到  

频率为100kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看不出有什么明显的理由说明为什么会出现这种情况。 您是否在更改PWM_PRD后重新编译项目并重新编程控制器?  

    您使用的是三个项目中的哪一个- BI_Directional_Full, Buck_Mode或Boost_Mode?

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    thxs,Hrishi,转换模式时,代码强制循环寄存器的值。问题已解决。
    此致