This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万:

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653139/tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我在ePWM后使用PWM斩波器子模块来切换控制信号,将其发送至脉冲变压器。 但我希望以kHz的顺序切换频率,因为开关可用kHz范围。 我们可以从数据表中获得的最小切碎频率为1.56MHz。 是否有办法将 切频降低到kHz的顺序?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yedida

    1.56MHz是以100MHz运行系统时钟时的最小值,应注意此部分能够达到150MHz,这将进一步提高此数字。

    没有其他分隔器可以进一步降低切碎频率,下面的接线柱中介绍了一些可能的解决方法。

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yedida
    我要结束这条线。 如果您有任何其他问题,请重新开始。

    此致,
    科迪